Aller au contenu principal
Logo print

Foire aux questions | Legrand Maroc

FAQs

Avez-vous des questions sur des thématiques concernant l'électricité ? Dans cette section, nous vous disons tout sur l'installation électrique, les appareils électriques, les bonnes pratiques en matière d'électricité, la foudre, etc. N'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas de réponse à votre question !

faq-legrand-ip-ik-codes

Qu'est ce qu'un IP et un IK ?

 

Une installation électrique sûre est une installation présentant certains niveaux de protection. Cette protection est notamment assurée lors de la conception de l’installation : mise à la terre, installation de dispositifs différentiels…

faq-legrand-key-protection-devices

Quels sont les principaux dispositifs de protection dans une installation électrique ?

Toute installation électrique est exposée à différents incidents (surintensité, court-circuit, etc.) qui constituent un risque pour les personnes, les appareils et les bâtiments/habitations. Il est donc indispensable de mettre...

faq-legrand-quality

Quelles mesures prises par Legrand pour assurer la qualité à tous les niveaux ?

Depuis 1904, Legrand s'est progressivement positionné comme un spécialiste global et un leader mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Fort de son expertise historique et de son savoir...

faq-legrand-lightning-spd

Quels sont les risques causés par la foudre et comment s’en protéger ?

Lors d'orages, la foudre frappe la terre, provoquant des dommages physiques aux installations et détériorant les équipements électriques et électroniques. Il est alors essentiel d'installer des systèmes fiables...

faq-legrand-differential-protection

Qu’est-ce que la protection par différentiel ?

La protection par différentiel garantit la protection des personnes en cas de fuite de courant. Elle est assurée par l’interrupteur différentiel, élément modulaire situé dans le tableau électrique...

faq-legrand-ups

Quel est le rôle de l'onduleur ?

Un onduleur (UPS) est un dispositif électrique qui stocke et redistribue l'énergie : Il fournit une batterie de secours en cas de défaillance de l'alimentation secteur, assurant ainsi la continuité du service...

faq-legrand-humid-areas-best-practices

Quelles sont les bonnes pratiques électriques dans les pièces humides ?

L’électricité et l’eau n’ayant jamais fait bon ménage, la conception d’une installation électrique dans des pièces humides, telle qu’une salle de bains, requiert une prudence toute particulière du fait qu’elles...

faq-legrand-baco

Qu’est-ce que le disjoncteur de branchement BACO ?

 

Aussi appelé disjoncteur général ou disjoncteur d'abonné, le disjoncteur de branchement BACO est un élément indispensable dans toute installation électrique domestique : il endosse plusieurs rôles...

faq-legrand-elctrical-installation

Comment concevoir une installation électrique ?

 

Des circuits électriques aux équipements de continuité de service en passant par les appareils de protection et les solutions de gestion de la consommation ou de l’éclairages, la conception d’une installation....

faq-legrand-basic-modular-devices

Quels sont les appareils modulaires de base dans une installation électrique ?

En complément des disjoncteurs, parafoudres et autres appareils modulaires phares dédiés à la protection, il existe des solutions modulaires de commande permettant une gestion optimale des équipements...

faq-legrand-baco

Comment obtenir une installation électrique complète ?

 

Concevez méthodiquement vos installations et choisissez les solutions les mieux adaptées à vos chantiers en suivant 5 étapes clés ! Vous serez sûrs d'offrir à vos clients fiabilité et efficacité, en neuf...

faq-legrand-distribution-small-buildings

Quelles solutions pour une distribution des courants forts/faibles en petit tertiaire ?

Que ce soit pour les magasins, les bureaux ou tout autre environnement petit tertiaire, les gammes Legrand et les supports d'installation Mosaic permettent de répondre à toutes les configurations pour...

faq-legrand-differential-switch

Quel type d’interrupteur différentiel choisir ?

En fonction de votre installation électrique et des circuits électriques en présence, le type d’interrupteur différentiel à installer varie, tout comme le nombre.

faq-legrand-lightning-spd

Quel parafoudre choisir ?

Situation géographique du bâtiment, présence ou non d’un système de protection de type paratonnerre, type de ligne de réseau, publics éventuels accueillis ou encore équipements en présence, nombreux...

faq-legrand-electrical-installation

Quel type d'installation électrique pour chaque espace ?

Différentes solutions de distribution du courant existent pour répondre à toutes les configurations d’espace et aux exigences esthétiques éventuelles du client.

faq-legrand-authenticity

Comment s’assurer qu’un produit est bien de marque Legrand ?

En quelques clics, Legrand vous apporte tranquillité et sécurité en vous permettant de vérifier l’authenticité du produit marqué Legrand que vous avez acheté.

faq-legrand-basic-modular-devices

Comment répertorier les circuits électriques ?

Les circuits distribuent l’électricité dans toute l’habitation à partir du tableau électrique. Chaque circuit alimente un ou plusieurs points d’utilisation du même type : point d’éclairage, prise de courant...

faq-legrand-elctrical-installation

Comment relier une installation à la terre ?

Étape obligatoire de toute installation électrique, la mise à la terre va de paire avec la protection différentielle pour assurer la sécurité des personnes en permettant l’écoulement des courants de fuite ou...

faq-legrand-ups

Comment choisir son onduleur ?

Étape 1 : Calculer la puissance nécessaire à l'installation: a) Relevez la consommation en Ampères, Watts ou VA de chaque appareil à protéger. Voici les formules que vous devez connaître...

faq-legrand-electrical-installation

Quelle installation électrique faire en résidentiel ?

De la conception du tableau électrique à la création des circuits électriques, en passant par la mise à la terre, une installation électrique requiert anticipation et précision afin de répondre aux règles de...

faq-legrand-choose-conduit

Comment choisir un conduit ?

Le choix d’un conduit dépend principalement du type d’installation requis et de vos contraintes chantiers. Les conduits Legrand apportent une réponse à tous les besoins et toutes les applications dans l’habitat, le tertiaire ou l’industrie !