Quel parafoudre choisir ?
Situation géographique du bâtiment, présence ou non d’un système de protection de type paratonnerre, type de ligne de réseau, publics éventuels accueillis ou encore équipements en présence, nombreux sont les critères à prendre en compte lors du choix d’un parafoudre et de sa protection associée.
Connaitre le niveau kéraunique
Selon la région dans laquelle il se trouve, le bâtiment ou le logement dans lequel vous intervenez est plus ou moins exposé aux impacts de foudre. Le niveau kéraunique, c’est-à-dire le nombre de fois où le tonnerre a été entendu dans l'année, est ainsi le premier élément à prendre en compte.
![choisir-parafoudre](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/Quel-parafoudre-choisir-01-1440x380.jpg)
Se poser les bonnes questions
1) Y-a-t-il un système de protection foudre sur le bâtiment (paratonnerre…) ou à moins de 50 m ?
Si oui, choisissez le parafoudre parmi cette offre* selon le niveau de protection en place, quel que soit le niveau kéraunique concerné :
![choisir-parafoudre](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/Quel-parafoudre-choisir-02-1440x335.jpg)
Si non, passez à la question suivante.
2) La ligne de réseau est-elle en partie ou totalement aérienne (derniers 2 km) ?
Si oui, choisissez le parafoudre parmi cette offre* selon le niveau kéraunique concerné :
![choisir-parafoudre](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/Quel-parafoudre-choisir-03-1440x265.jpg)
Si non, passez à la question suivante.
3) Le bâtiment accueille-t-il du public ou des personnes médicalisées (musées, mairies, maisons de retraites, hôtels, banques, commerces, etc) ? Le bâtiment est-il isolé ou en montagne ? Est-ce un bâtiment industriel ?
Si oui, choisissez le parafoudre parmi cette offre* selon le niveau kéraunique concerné :
![choisir-parafoudre](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/Quel-parafoudre-choisir-04-1440x265.jpg)
Si non, passez à la question suivante.
4) Le bâtiment est-il équipé de matériels coûteux ? La continuité de service doit-elle être maximum? Est-ce une ferme agricole ?
Si oui, choisissez le parafoudre parmi cette offre* selon le niveau kéraunique concerné :
![choisir-parafoudre](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/Quel-parafoudre-choisir-05-1440x265.jpg)
Si non, passez à la question suivante.
5) Vous n’avez tout simplement aucune information ?
Choisissez le parafoudre parmi cette offre* selon le niveau kéraunique concerné :
![choisir-parafoudre](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/Quel-parafoudre-choisir-06-1440x265.jpg)
Choisir la protection à associer au parafoudre
Produit actif dont les composants s’usent dans le temps, le parafoudre doit être lui-même protégé contre les courts-circuits en fin de vie. S’il n’intègre pas déjà une protection, il doit alors être associé à un disjoncteur dédié.
![choisir-parafoudre](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/Quel-parafoudre-choisir-07-1440x331.jpg)
Le + Legrand
Le parafoudre réf. 0 039 51 intègre déjà sa propre protection. Il peut être installé directement en aval du disjoncteur d'abonné sans lui associer une protection dédiée :
- gain de temps à la mise en œuvre
- maintenance plus simple et sécurité renforcée
- un seul report d’état pour surveiller l’état des cassettes et du déconnecteur intégré
![choisir-parafoudre](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/Quel-parafoudre-choisir-08-1440x650.jpg)
Le conseil Legrand
![choisir-parafoudre](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/Quel-parafoudre-choisir-09-1440x184.jpg)
* Les références avec "(Iscxx kA)" comportent une protection contre les courts-circuits (ce n'est pas nécessaire de leur associer une protection externe)
1 : Si Isc > 25 kA, alors utilisez le parafoudre référence recommendé sans la protection Isc intégrée, et choisissez une protection associée externe avec une capacité Isc adaptée
2 : Si Isc > 10 kA, choisissez un parafoudre T2 Imax 20 kA
3 : SI Isc > 6 kA, choisissez un parafoudre similaire, mais avec Isc 10 kA (0 039 5x à 0 039 7x)