L'Éclairage de Sécurité, un Investissement Indispensable
L'éclairage de secours joue un rôle crucial en facilitant une évacuation paisible et sécurisée lors de situations d'urgence, et dans certains contextes, il est même requis par la réglementation. Ainsi, les entreprises et les commerces, parmi d'autres, devraient sérieusement considérer l'importance d'investir dans un éclairage de sécurité de haute qualité.
![X-light](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/X-light%20360%20%283%29.png)
X-light éclairage de sécurité
L'éclairage de sécurité pratique au design minimaliste et discret
La toute nouvelle série X-Light offre une solution idéale pour garantir une évacuation efficace dans divers types de bâtiments. X-Light se distingue par sa simplicité, sa compacité et est disponible en deux versions.
![X-light QR](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/X-light-%20QR.png)
Obtenez l'accès aux données techniques via votre smartphone
Êtes-vous au courant que grâce au code QR situé sur la façade de X-Light 180 et X-light 360, vous pouvez instantanément consulter les fiches techniques, les instructions de maintenance et les spécifications techniques ?
![X-light 180](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/X-light%20180%20%281%29.png)
X-Light 180
Compact et performant
Avec son format compact, ses performances de sécurité
et toute une gamme d’accessoires, le bloc d’éclairage de sécurité X-Light 180 est d’une très grande polyvalence. Idéal pour l’installation au-dessus des portes dans son format rectangulaire, il sera toujours visible, où il faut et quand il faut, même dans les endroits les plus inattendus.
![X-light 180](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/X-light%20180%20%282%29.png)
Autonomie :
1, 2 et 3 heures
Flux lumineux :
De 70 à 350 lumens
Étanchéité :
IP42 et IP66(1)
Résistance aux chocs :
IK07 et IK10(1)
Modes de test :
Standard et autotest
Modes de fonctionnement :
• Non permanent
• Permanent/non permanent
Connectivité :
Compatible avec nos télécommandes(2)
(1) Grâce à l’accessoire IP66 Waterproof BOX
(2) Possibilité de mise au repos à distance par télécommandes
Différents modes d’installation pour tous les environnements
Avec X-Light 180, vous assurez des conditions d’évacuation optimales quel que soit votre chantier, lorsqu’il s’agit d’installation au-dessus d’une porte de sortie, ou pour signaler les dégagements d’évacuation en milieu de couloirs.
![X-light 180 (1)](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-09/x-light_180.png?itok=CVNl62YR)
AU MUR Montage en saillie
Discret mais toujours visible
Quels que soient les locaux (commerces, bureaux...) le bloc de sécurité X-Light 180 « pose murale » est la solution idéale pour une installation au-dessus d’une porte. Grâce à son format compact, rectangulaire et une étiquette qui recouvre la totalité de la face avant, le bloc X-Light 180 est encore plus discret mais toujours visible.
![X-light 180 (2)](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-09/x-light_180_3.png?itok=7XPH_Ewl)
AU PLAFOND Montage en saillie ou en encastré
Des conditions d’évacuation optimales
Montage au plafond en saillie : Pose au plafond réalisée simplement par une installation directe du bloc. Le porte-pictogramme pourra être ajouté pour installer une étiquette d’évacuation.
Montage encastré au plafond : Pose au plafond réalisée simplement par assemblage du bloc avec un cadre d’encastrement. Le porte-pictogramme pourra être ajouté pour installer une étiquette d’évacuation.
![X-light 180 (3)](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-09/x-light_180_2.png?itok=LeLNWvsM)
AU MUR Montage en saillie
1 bloc : 2 modes de poses : encastrable ou en saillie
Une seule référence de base pour la pose murale qui permet grâce à des accessoires une installation au plafond en saillie ou encastré, pour plus d’intégration. Les différents modes de poses que permettent les accessoires garantissent une sécurité optimale.
![X-light 360](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/X-light%20360%20%285%29.png)
X-light 360
Conçu pour la discrétion
Le bloc le plus fin, intégré et facile à installer pour assurer la fonction d’éclairage de sécurité.
![X-light 360](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/X-light%20360%20%286%29.png)
Une intégration parfaite
Dans tous les types de bâtiments qui exigent une solution discrète
Solution encastrable
Solution tout en un, pour une facilité d’installation sans accessoires. Ce luminaire de secours directement encastrable est doté des plaquettes pour assurer un maximum de protection pour les faux plafonds fragile.
Discrétion absolue
Finition encastrée soignée qui répond aux différents besoins, grâce à son nouveau concept, X-Light 360 encastré rond permet une discrétion absolue pour une parfaite intégration aux différents types de bâtiments.
La solution la plus intégrée
Dans tous les types de bâtiments qui exigent une solution discrète.
![x-light_360_-_discretion](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-09/x-light_360_-_discretion.png?itok=pl0o_l2r)
X-Light 360 assure la fonction d’éclairage d’évacuation avec une intégration soignée et une discrétion absolue.
![x-light_360-sans_pictogramme](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-09/x-light_360-sans_pictogramme.png?itok=0-0zdAwV)
Il est également possible d’utiliser les blocs d’éclairage comme fonction d’éclairage d’ambiance et antipanique sans pictogramme.
![x-light_360-integre](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-09/x-light_360-integre.png?itok=24MGktMK)
X-Light 360 conçu spécialement avec un design sobre qui peut facilement être intégré dans n’importe quel projet.
![URA ONE](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/website_afbeeldingen_veiligheidsverlichting_ura_one_0_1_0.jpg)
URA ONE
Chaque unité est facilement accessible et simple à assembler. En termes de maintenance également, la technologie LED assure un gain de temps spectaculaire et une faible consommation d'énergie. L'éclairage de secours URA ONE offre une large gamme d'options. Les appareils adressables et non adressables peuvent être facilement programmés, testés et contrôlés, ce qui garantit une grande fiabilité de toutes les configurations possibles.