La solution Céliane™ with Netatmo
Céliane™ with Netatmo est une gamme de prises encastrées et d’interrupteurs connectés. Par conséquent, rien ne change visuellement, mais cela change tout pour le confort au quotidien !
Céliane™ with Netatmo est non seulement une solution de pilotage qui permet de contrôler ses lumières et prises électriques connectées mais aussi d'autres équipements connectés (portiers, caméras).
Grâce à l'App Home+Control (disponible gratuitement sur App Store et Google Play), l’utilisateur reçoit des alertes quand il y a une coupure de courant qui impacte le bon fonctionnement des appareils électriques. Sûr, pratique, sécurisant, facile : les maîtres mots de la solution Céliane™ with Netatmo !

Céliane™ With Netatmo révolutionne les usages et permettra à l’utilisateur de :
- Disposer d’une commande générale via un interrupteur (pour activer et personnaliser des scénarios) : « Départ », « Arrivée », « Lever », « Coucher ». En un seul geste, la maison se met en veille. Ou à l’inverse, au retour des courses ou du travail, pas besoin d’allumer chaque lumière , de remonter chaque volet roulant un par un, d’allumer les chauffages. Tout se fait automatiquement sur une seule commande.
- Contrôler à distance ses éclairages, prises de courant, volets roulants, objets connectés ou commande générale via son smartphone, avec l’App Home Control. Par exemple, depuis son bureau, l’utilisateur voit quelles sont les lumières qui sont restées allumées dans sa maison, et peut les éteindre à distance.
- Positionner ou repositionner ses interrupteurs sans fil selon ses besoins. Par exemple, dans un bureau réaménagé en chambre d’enfant, l’utilisateur déplace autant de fois qu’il veut ses interrupteurs sans fil pour qu’ils s’intègrent à la nouvelle configuration de la pièce.
- Piloter son installation par la voix, sera possible via HomeKit d’Apple et Alexa d’Amazon. Il suffira de dire, selon l’assistant vocal choisi : « Siri, éteint la lumière dans la chambre des enfants » ou « Alexa, ouvre les volets du salon ».
- Recevoir sur son smartphone des notifications déjà paramétrées pour être alerté en cas de fonctionnement anormal de ses appareils électriques. Par exemple, l’utilisateur reçoit un message si son congélateur ne consomme plus d’électricité.



Devenir un électricien #HomeSmartHome, c’est facile
Créer un réseau dans la maison devient accessible à tous les électriciens.
En ajoutant une prise relais et une commande générale, l’installation devient connectée et pilotable par la commande elle-même , par l’App Home+Control (disponible gratuitement sur App Store et Google Play) et, grande nouveauté, elle sera aussi pilotable par les assistants vocaux comme Alexa d’Amazon et Homekit d’Apple.
Au final, rien ne change visuellement.

Avec la solution Céliane™ with Netatmo l’utilisateur pourra équiper sa maison au fur et à mesure, dans un logement neuf ou déjà équipé, au gré de son budget et de ses envies. La maison connectée devient accessible à tous.
La gamme Céliane™ with Netatmo sera disponible début 2018. Continuez à nous suivre sur legrand.ma et les réseaux sociaux.

Awards CES Las Vegas : La solution Céliane™ with Netatmo doublement récompensée !
Céliane™ with Netatmo a reçu deux prix au CES Las Vegas : l’un dans la catégorie « Home appliances » (en français, « équipement de la maison ») et le second dans la catégorie « Smart Home » (en français « maison connectée »).