Les finitions Céliane

Céliane c'est au total 51 nouvelles finitions déclinées en différentes nuances. Mélange original de couleurs (givré, glacé, neutre…) et de matières (cuir, bois, verre…), elles permettent à chaque intérieur de trouver style et touche personnelle en fonctions des goûts de chacun

 


CÉLIANE, UNE TOUCHE D'INSPIRATION QUI CHANGE TOUT

Finis les interrupteurs et prises blancs, salissants et sans personnalité ! Avec la nouvelle collection Céliane, Legrand vous propose deux finitions soignées et des fonctionnalités innovantes, créant l’inspiration au premier regard et au premier contact avec votre « électricité ».


2 INSPIRATIONS : CÉLIANE MÉTAL ET POUDRÉ

2 finitions originales, Métal et Poudré qui couplées aux nouvelles fonctions innovantes de Céliane, créent un nouveau standard

CÉLIANE MÉTAL

Metal

 

CÉLIANE POUDRÉ

Poudre


5 INNOVATIONS : CÉLIANE SURFACE, SOFT, USB, INTUITION ET SANS FIL

CÉLIANE SURFACE

Céliane Surface, pour des prises électriques propres et qui le restent.

 Surface

Avec son design à fleur de mur, Céliane Surface s’intègre toujours dans le décor.

Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement.

Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant. 

CÉLIANE SOFT

Céliane Soft, pour allumer et éteindre la lumière en toute discrétion.

 Soft

Avec Céliane Soft, on commande la lumière en douceur.

Sa touche souple et silencieuse lui permet d’être à la fois design et discret, pour que l’ambiance dans la pièce soit toujours zen.

 

CÉLIANE USB

Céliane USB, pour se brancher directement en USB.

 USB

Avec la prise double port Céliane USB, accédez directement à une prise dédiée au chargement de vos appareils mobiles.

Pratique, elle s’installe à la place de vos prises de courant et permet de recharger deux appareils en même temps et à vitesse optimale.

 

CÉLIANE INTUITION

Céliane Intuition, pour que la lumière s'éteigne toute seule.

 Intuition

Ce va & vient s’allume manuellement et s’éteint automatiquement après dix minutes s’il ne détecte pas de mouvement dans la pièce.

Idéal pour une chambre d’enfants, une cave, des toilettes, ou des lieux de passage, il permet de réaliser d’importantes économies et est compatible avec tous types de lampes.

 

CÉLIANE SANS FIL

Céliane Sans Fil, pour allumer et éteindre la lumière sans bouger.

 Sans-Fil

Avec son design extra plat, Céliane Sans Fil permet d’ajouter un point de commande sans encastrement. Il s’installe en neuf et en rénovation, en se fixant facilement sur les murs.

Sa communication radio permet sans aucun câblage de commander tous les types de lampes (LEDs, halogène basse consommation, fluo ou incandescent).

 

 

 


29 AUTRES FINITIONS

 

CÉLIANE MÉMORIES

Memories

  

CÉLIANE MATIÈRE

 Cuir

Bois

Alliage

Verre

Corian

Mineral